可靠且响应迅速的房地产:提升回报,降低风险
在管理房地产投资组合时,每一项资产都至关重要。我们可通过集成式数字解决方案,助力您提升投资回报率、降低闲置资产风险,并实现ESG目标,从而推动可持续发展、增强韧性并提升业绩表现。

值得信赖的投资组合管理技术合作伙伴
您的使命是打造一个高绩效、面向未来的投资组合。我们的使命是帮助您以更高的效率、更强的韧性和更可持续的方式实现这一目标。随着期望的提升和风险的演变,我们的数字解决方案和全球专业经验将助您在每个阶段都做出自信且基于数据的决策,并释放长期价值。
携手打造更智能的空间
了解仲量联行(JLL)与施耐德电气如何通过数字化和可持续创新重塑房地产行业。
最新研究:在现实世界中减少碳排放

当更智能的占用数据与能源策略相结合时,会发生什么? 了解某栋建筑如何在两年内收回投资,同时将碳排放和能耗降低了22%。
可靠且响应迅速的房地产指南

借助智能房地产解决方案,提升投资回报率、降低风险并实现ESG目标。请查阅我们电子指南中的案例研究。
数字房地产解决方案:释放投资组合的长期价值
减少碳排放,节省开支,加速产生影响
ZZ_Paragraph Title
ZZ_Paragraph Content
减少碳排放,节省开支,加速产生影响
黑石集团通过与施耐德电气合作,并利用数字工具和可再生能源,节省了1000万美元,并将碳排放量减少了15%。
虽然建筑物产生的排放量占总排放量的37%,但它们也是全球脱碳成功的关键。
.webp)
听听我们的客户怎么说
帕拉冈开发公司
贝迪尔·里兹克,Paragon Developments联合创始人兼首席执行官
JLL
迈克尔·拉斐尔,仲量联行首席采购官
EUREF AG
卡琳·泰希曼,EUREF AG 董事会成员
Allora Immobilien
彼得·乌尔姆,MRICS,Allora Immobilien
旨在实现收益提升与风险降低的案例研究
在管理房地产投资组合时,您需要的是既能带来当下收益,又能创造未来价值的资产。我们通过数字化、可持续且具有韧性的解决方案,助您提升盈利能力、降低风险并实现ESG目标——这些解决方案将与您一样全力以赴。

探索我们最新的房地产行业洞察
什么是可持续建筑?
可持续楼宇可通过多种解决方案(如能源管理系统、可再生能源集成和楼宇自动化)降低其环境影响。这些解决方案与专家服务相结合,能够大幅减少楼宇(包括商业地产)的碳排放。
商业地产如何影响环境?
楼宇排放高达40%的温室气体,到2050年,超过一半的楼宇仍在使用。通过优化能源使用、集成可再生能源和实施楼宇自动化系统,这些楼宇的碳足迹可以减少。