我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Premium PLC在Unity Pro中如何使用以太网电缆进行联机下载?

问题描述:
Premium PLC在Unity Pro中如何使用以太网电缆进行联机下载?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

本视频介绍Premium PLC在Unity Pro软件中如何使用以太网电缆进行联机下载:

1.通过MAC地址算出PLC的默认IP85.16.XX.XX,将电脑的IP和PLC的IP设置在一个网段内,点击PLC菜单下的设置地址,介质选择TCP/IP IP地址填写PLC的默认IP,测试链接并链接PLC。

2.在项目浏览器的通讯-网络下载新建一个网络,设置IP地址192.168.1.2,并将其链接到PLC的以太网口,将配置下载到PLC。

3.将电脑的IP设置到一个网段,然后设置连接, 介质选择TCP/IP,设置IP并连接。






是否有帮助?

探索更多

探索更多

需要帮助?

产品选型工具

快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。

获取报价

开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。

我要采购

开始在线采购咨询,专家将会与您联系!

帮助中心

一站式查找满足您所有需求的支持资源。