我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Continuum系统如何创建输入点?
问题描述:
Continuum系统如何创建输入点。所属产品线:
Andover Continuum解决方法:
输入点:系统中有4种点,输入点、输出点、虚拟点、字符串。在控制器上点右键,选择New—>InfinityInput,命名(第一个字符必须为字母,不允许出现特殊符号),输入点的初始值、单位及描述(选择温度),选择通道号及显示格式,Threshold改为0.2,此值只影响更新速率,数值越大,越可以减少网络通讯。Conversion可以填写公式,来减少显示数值与实测值的偏差。点击Apply,在没有报错的情况下刷新,则当前值显示出来。
数字量的点步骤类似,建立一个风机状态点,类型选Digital,点击Apply并刷新,则风机状态显示出来。还有一种点为脉冲点,创建步骤类似,类型选为Counter,Conversion中填写公式Value+ElecValue,点击Apply。
是否有帮助?