我们今天能为您提供什么帮助?

在一个Unity项目中可以配置多少BMENOC0321?

问题描述:
Unity pro 编程的项目中可以配置BMENOC0321的最大数量。

所属产品线:
过程自动化控制平台

解决方法:

M580系统的本地机架最多可以使用2个BMENOC0321模块,提供控制网络和现场设备之间的以太网透明性。
注意:如果两个BMENOC0321在同一个机架上,可能只有一个IP可以启用。
注意:BMENOC0321也可以在M580热备份系统中使用。M580热备份使用两个物理模块。一个在主机架,另一个在备用机架。



是否有帮助?

需要帮助?

产品选型工具

快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。

获取报价

开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。

我要采购

开始在线采购咨询,专家将会与您联系!

帮助中心

一站式查找满足您所有需求的支持资源。