我们今天能为您提供什么帮助?
MT(H、L)型空气断路器的机械联锁(两进线+一备用)具体如何理解?
问题描述:
MT(H、L)型空气断路器的机械联锁(两进线+一备用)具体如何理解?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器解决方法:
作为控制备用回路的MT断路器,只有在2台控制主进线的MT断路器都分断的情况下,才能合闸;只要有1台控制主进线的MT断路器合闸,备用回路的MT断路器不可以合闸。
是否有帮助?
作为控制备用回路的MT断路器,只有在2台控制主进线的MT断路器都分断的情况下,才能合闸;只要有1台控制主进线的MT断路器合闸,备用回路的MT断路器不可以合闸。
是否有帮助?