我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]MT08-63H型断路器3台缆绳联锁方案的安装尺寸是多少?

问题描述:
MT08-63H型断路器3台缆绳联锁方案的安装尺寸是多少?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

MT08-63H型断路器3台缆绳联锁方案,其固定板间的最大距离 ( 垂直或水平 ): 1 000mm,缆绳的弯曲半径不小于 100mm。

详细尺寸见下图:



是否有帮助?

探索更多

探索更多

需要帮助?

产品选型工具

快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。

获取报价

开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。

我要采购

开始在线采购咨询,专家将会与您联系!

帮助中心

一站式查找满足您所有需求的支持资源。