我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Harmony Hub如何检查配对和删除设备
问题描述:
Harmony Hub如何检查配对和删除设备所属产品线:
Harmony XB5R解决方法:
本视频介绍XB5R系列无线按钮Harmony Hub如何检查配对和删除设备,适用的固件版本为Version 3.XX;
Harmony Hub可以显示正在发送数据的设备所绑定的通道,那如何检查一个设备是否已配对和它所配对的通道呢?
按下滚轮打开菜单,选择CONF菜单,HMI显示已连接的设备数量,
按下并旋转滚轮选择一个通道,下划线表示该通道实际上已被占用,
按下滚轮查看设备类型,再旋转滚轮查看绑定的设备ID。
在设备ID菜单上继续旋转滚轮旋转DEL,选中并旋转滚轮至YES选项,按下滚轮确认即可确认删除该设备;
删除后设备解绑,占用的通道被释放,另外也可以通过按住按键是LED闪烁3次来删除设备类型4 CL设备类型5ET的设备;
当从Harmony Hub 上解除一个PowerTag 设备配对时,它会红灯闪烁,等到PowerTag 设备快速闪烁,在10S内拔掉PowerTag设备后再插上,PowerTag 设备黄灯闪烁,此设备已经准备好配对;
可以选中Harmony Hub通道菜单中的CLRA选项来删除所有已绑定的设备,进入CLRA 菜单选项,选择YES确认删除操作。双击滚轮或者选择ESC返回至上层菜单,返回默认显示界面提示RDY,此时Harmony Hub 准备就绪。
是否有帮助?