全新服务体系升级,助力企业加速双转型
施耐德电气重磅发布全新升级服务体系,通过持续创新,为客户提供 EcoConsult 咨询服务、EcoCare 运维服务和 EcoFit™ 适配改造服务,打造端到端全生命周期服务能力,协同服务合作伙伴,助力客户加速数字化和绿色化双转型,迈向高质量可持续发展。
服务专家能为您做些什么?
我们充满热情的现场服务专家、数字化服务专家和合作伙伴在世界各地夜以继日地工作,从构建概念到现场或远程改造本地装置和云装置,帮助您实现安全、高效、可持续、有韧性的运营。
您身边的运营专家
我们相信运营技术与数字化技术的结合可以帮助客户应对能源变革和数字化转型所带来的巨大挑战。施耐德电气服务旨在成为客户值得信赖的运营伙伴,基于对客户运营需求的深入洞察以及在数字化运营方面的专业积累和创新,为客户的电气和自动化设施及其运营提供全生命周期的、跨品牌的、一站式的顾问和解决方案,持续助力客户的核心业务保持韧性并能够在最佳状态运行。
您面临的挑战
- 51%
客户正在寻求对事故管理的改善
- >70%
客户将产品维修和保养视为延长使用寿命的重要措施
- >60%
终端用户已开始他们的数字化转型
我们的解决方案
提高安全性
以化工油气行业实践为例,了解我们如何利用数据的力量,最大限度减少电气安全事件和意外宕机,从而提高安全性。
可持续未来
了解服务和绿色技术如何帮助您的行业实现低碳化,尤其是采矿、矿产和金属业务。
提高效率
了解Evian如何通过现代化计划在不投入资金的情况下提高运营效率。
提高韧性
了解如何利用数据和数字技术的优势,通过预见性维护来减少停机时间。
客户案例
舜宇光学
施耐德电气为舜宇光学提供了基于 EcoStruxure 架构与平台的中低压一体化、软硬件一体化、运管维一体化三个一体化能力为核心的数字配电解决方案,助其实现全天候不间断生产电力供应。
京城大厦
施耐德电气为京城大厦量身定制了整体优化方案,以全生命周期的专业服务,全面提升了京城大厦的运维管理水平,让其焕发出了新的活力。
祁连山水泥
灰色水泥的绿色智能制造转型之路
上海地铁
上海地铁利用 EcoStruxure 为安全、高效的列车运营提供可靠电力。
达能依云
了解我们的现代化改造服务如何帮助达能依云升级其现有设施,实现更高效、可持续的运营。
雀巢咖啡
借助EcoStruxure 资产顾问,全球最大的速溶咖啡厂实现了咖啡生产的可靠性。
巴斯夫
了解EcoStruxure资产顾问如何实现BASF的数字化安装,以防止灾难性故障,提高工厂安全性及运营效率。
安赛乐米塔尔
了解安赛乐米塔尔如何升级改造Belval设施的电气安装,同时又能实现其业务目标和可持续性目标。
专业能力和数据能力是我们的独特优势
现场服务
我们的优势:现场专业服务,数字化升级,咨询,修复和远程服务。
・ 6,650名施耐德电气认证的现场服务工程师・ 170多家施耐德电气服务中心遍及全球・ 高素质技术人员7x24小时全天候服务数字化服务
我们的优势: 资产管理、电能管理和能效。
・15+互联互通服务中心的远程专家 ・ 专家建议推进数据驱动型决策 ・ 利用物联网数据的AI机器学习算法
现场服务与数字服务的结合带来全新视角与优势
数字化升级
我们的现代化解决方案能够帮助您延长关键设备的使用寿命。基于设备状态进行主动维护,避免重大停机。
一体化边缘管理
利用认证专家的数字化现场服务和设备全生命周期的外包管理,降低运营成本。
基于设备条件进行维护
将EcoStruxure平台与远程、现场咨询和动态维护相结合的定制化服务合同。
网络安全服务
想要驾驭物联网,需要您的企业具备优秀的安全保障,我们在生产过程的各个阶段协助您处理网络安全问题,我们承诺提供的服务和解决方案,满足您所在行业的网络安全需求。
1.为什么选择施耐德电气的数字化服务?
施耐德电气是一家专注于能源和数字自动化解决方案的公司。近年来,全球范围内都在开展环保行动,增强人们的环保意识。因此,工业部门与学校、大学和非政府组织等机构携手努力,通过选择环保的实践方式,让地球成为更清洁、更健康的家园。 施耐德电气深知气候问题正在不断加剧,因此希望为所有人赋能,推动人类进步与可持续性的共同发展。我们拥有专业技术和知识,可为生命科学、酒店、油气等众多行业提供优秀的基于物联网的数字化服务和解决方案。我们高质量的创新型数字化解决方案通过绿色技术帮助您实现工业脱碳,同时提高设备效率,增强资产性能,实现未来的可持续发展。
2.我们基于物联网的服务有多重要?
在施耐德电气,我们深知基于物联网的服务的重要性以及它对工业领域带来的革命。它有助于整个工业环境实现数据透明,让企业主深入探索其系统的运作方式,为您带来提供严密的监控技术、建设性的变革和更好的决策,从而提高企业运营效率。
施耐德电气EcoStruxure架构与平台是基于物联网的、具有互操作性的架构,可在互联互通的产品、边缘控制以及应用、分析和服务三个层面提供物联网解决方案。实践证明,EcoStruxure能为工业、基础设施、数据中心和楼宇带来诸多效益,有助于提高资产性能。EcoStruxure集成了多项物联网创新成果,如云、网络安全、传感、分析和可移动性,让企业的每个角落都能实现互联互通。此外,它还能有效地收集数据和分析数据,从而提高效率、可靠性、可持续性和连接性。因此,EcoStruxure架构与平台帮助施耐德电气为汽车与移动通讯、商业地产、金属和过程自动化等多个行业提供强大的基于物联网的数字化解决方案和服务。